This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425能否在-50°C的温度下工作?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630215/drv425-can-the-drv425-work-at--50deg-c

部件号:DRV425

尊敬的各位:

我的一位客户有兴趣在母线应用中使用DRV425 (母线由多层印刷电路板制成),以测量高达100A的电流。 该应用程序用于航空,因此,电击是对最低温度的限制。

您知道零件是否可以在-50°C下工作吗?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    我们只能保证它在-40°C至+125°C的温度范围内工作 我们没有任何数据可支持它在-50C下工作。 他们可以自行测试和评估功能,但我不建议在绝对最大评级之外使用该设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayrim:
    感谢您的迅速回答。
    此致,
    Domenico