This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:球B2/C2是真正的常闭还是"Don'T connect"?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639402/ina231-are-balls-b2-c2-truly-nc-or-are-they-don-t-connect

部件号:INA231

好的,由于原理图剪切和粘贴错误,我们设计的NC球C2和B2连接到V3V3或GND。

这是否会导致问题,或者这些球是否真的没有内部连接?

巴西,

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,
    球在内部连接;一个连接到Vs,一个连接到GND (相邻球已连接)。 我们说不要连接球,因为额外连接没有好处。 如果您将它们向后连接,或将GND平面放在它下面,因为这是常用于NC引脚的事情,这可能是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,
    感谢您的快速响应。

    潜在的好处将是通过路由提供信息。 主板非常紧,因此能够绑定这些中心信号将对我们有所帮助。

    正如我前面所说的,这不是问题的最初原因,但对于(现在要求)主板旋转,知道哪些确实需要修复将非常有帮助,因为现在没有路由空间,无法通过B2/C2路由。

    B2/C2中的哪一个是接地,哪一个是Vs? 如果我至少可以通过对齐的设备进行布线,可能会有所帮助(在oard上有3台设备,每台设备都有不同的系紧装置), 并且可能允许更多的不良设计工作(我们在几天内从FAB返回电路板,并希望在需要旋转之前尽可能多地进行测试)

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    B2是VS,C2是GND。

    希望主板一切顺利;如果您需要其他东西,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美 谢谢。