This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:转换速率变化与Vcc,温度

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/637265/tl082-q1-slew-rate-variation-vs-vcc-temperature

部件号:TL082-Q1

您好,

请告诉我以下条件的转换率变化情况。

转换速率与Vcc+=10V至16V,Vcc-=0V之间的比较  
转换速率与温度(Ta=-40C至+125C)

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳二山

    我没有不同VCC或温度下的转换速率数据。 我能够在TL082-Q1中找到基础芯片的切换率趋势
    为此,我预计转换速率将通过使用更低的10V电源电压(而不是30V)通过10 % 降低。 在125C和10V时,通过附加13 % 的转换速率。 TL082-Q1数据表没有关于较低电压的转换率声明,也没有关于温度的声明。