主题中讨论的其他部件:DAC5672,
你好
我有一个275MSPS高速DAC (DAC5672)。
DAC驱动器通常是差动放大器,在DAC的输出电流处具有两个Rt电阻器,如下所示:
我想 最大化CMRR和线性。
如果我想要最大化CMRR,我应该尽量减少差分放大器中电阻器之间的失配。 我发现了一些电阻网络,如下所示:
但尺寸如下所示:
另一个选项是THS3217,输入端有两个单位增益缓冲区:
现在的优势是使用两个49.9 欧姆电阻器作为Rt (我不需要功率放大器)
我的信号应为2Vpp,HD2应优于90dB。
您现在推荐我哪一个选项?
此致