Other Parts Discussed in Thread: OPA355
您好,
我在高阻抗 非反相输入级中使用OPA355:在反相输入时,我有反馈电阻器RF=200欧姆,还有一个电阻器到GND Rin=1k。
在同相输入处,I有一个637k至Vin和363k至GND的电阻分压器。 OPA355提供+3V和-2.5V电源。
该级应能承受+/-60V的输入电压(Vin)范围,即使在高电压下饱和。 当V+尝试通过3.5V或-3.1V时,我希望ESD二极管打开并夹紧电压。 ESD二极管电流应保持低于60V/600k=0.1mA。
对于负电压,此功能按预期工作,但对于正电压,此功能不起作用。 电路的作用是从同相输入到正极轨的二极管缺失。
此外,我重复了无电源OPA355的实验。 由于 这些导轨上的其他负载,导轨电压保持相对较低(几百毫瓦)。对于负输入电压,同预期的那样,同相输入电压钳在负轨下方0.5V处。
但是,对于正 输入电压(高达60V),同相输入电压不会夹紧,而会上升到+8V。 这会通过增加偏移电压永久损坏OPA355。 偏移电压随应力振幅和持续时间的增加而增加。
这是预期行为吗?
这是我在数据表中不理解的吗?
谢谢!
此致,
米尔恰