This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:扩展共模输入范围

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651152/ina300-extending-common-mode-input-range

部件号:INA300

应用手册 SLLA190: 扩展电流并联监视器的电压范围 非常有用(感谢常见问题页面!)。  

这种“齐纳下降”技术能否与高侧电流并联比较器(如INA300)一起使用?

我们希望在200V光电二极管偏置电源上对高压侧电流实施简单的电流跳闸。 阈值应在10mA左右,并且可以接受十到数百欧姆的感应电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan,
    虽然可以按照应用说明中所述的方式为带有齐纳二极管的设备供电,但它不适用于电压输出设备,如INA300。 这款设备适用于INA138-INA169系列器件,因为它们是电流输出。
    您可以接受更大的并联电阻器以获得10mA的小电流,这很好;使用非常小的电阻器不会给您提供太多信号来处理。 您是否考虑过差动器方法? 输入上的电压分压器也可能有一些优点,但这会很快产生错误,尤其是在信号较小的情况下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan,
    有一段时间没有收到您的回复,我要结束这条线。 如果您需要有关此或其它TI产品的进一步支持,请返回并回复,如果此产品已锁定,请启动新的线程。 新年快乐!