This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231 /数据下降和上升时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658803/ina231-ina231-data-fall-and-rise-time

部件号:INA231

您好,

请让我询问所附TR和TF的开始/结束电压。 我认为应该是10 % <-> 90 % 或VIL <-> VIH。  

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    根据UM1.0204万 I2C规范,TF和TR分别按70 % -> 30 % 和30 % --> 70 % 进行测量。

    不过,让我再次与我们的团队核实一下。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的回复。 我正在等待您的更新。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    我们使用满刻度信号的标准30 % 和70 % 标记来指定上升和下降时间。 该标准与UM1.0204万规格相同。 所以如果我们对INA231的I2C表征是使用5V满刻度信号,那么我们测量了INA231 SCL和SDA线路上的上升和下降时间,即1.5V到3.5V的时间。

    希望此帮助,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    让我进一步了解SCL/SDA的VIL和VIH。
    如果VDD=3.3V电压,则VIL和VIH的电压应为0.99V和2.31V (如果参考UM1.0204万规格)。 但是,在电气特性中,VIL和VIH被指定为0.4V (最大值)和1.4V (最小值)。 我认为这应该是VDDx 30 % 和VDDx 70 % ,我的理解是否正确?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    我们测量上升和下降时间的方式与指定VIL/VIH的方式之间存在差异。

    我们根据满量程信号的30 % 至70 % 级别来测量上升/下降时间。

    我们指定VIL ("输入-低")和VIH ("输入-高")作为输入规格。 如果主控制器想要与我们的设备通信,它必须具有我们的VIL范围内的低数字逻辑电平(-0.5V至0.4V),并且必须在我们的VIH范围内具有高数字逻辑电平(1.4V至6V)。 我们创建了这些范围,以便无论INA231 (或我们的大多数数字电流感应器件)是如何供电的,即使主器件在1.8V,3.3V或5V逻辑电平上运行,主控制器也可以与该器件进行通信。

    VOL ("低输出")是我们设备的输出规格。 这指定了我们的设备在向主设备传输数据时将其视为低数字逻辑级别的内容。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用