This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:输入阻抗和输入偏置电流

Guru**** 1823890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV172, TLV2172, OPA172, TINA-TI, OPA2172, OPA191
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650614/tlv172-input-impedance-and-input-bias-current

部件号:TLV172
主题中讨论的其他部件: TLV2172OPA172TINA-TIOPA2172OPA191

大家好

如果我们询问TLV172,您会介意吗?
您是否可以参考文件"2017.1217万_TLV2172.pdf"?2172.?

e2e.ti.com/.../2705.20171217_5F00_TLV2172.pdf</s>2172.
e2e.ti.com/.../2017.1218万_5F00_TLV172.TSC

我们的客户可以使用 实际电路确认这一点。

 如果是电压随动件,则不存在问题。

我们需要尽快得到这一答复。
感谢您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    此设备具有VID (IN+- IN-)电压限制。

    如果输入电压不同,输入电流将流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    感谢您的回复!

    TINA-TI模拟,  使用OPA172时没有压降。
    这些设备还具有VID (IN+- IN-)电压限制。
    作为您的识别,它的压降是否与TLV172相同?
    我们的客户猜测TLV172的瞬态电流响应低于OPA172。

    然后"如果输入电压不同,输入电流将流动。"
    ->这意味 着如果输入差值超过±0.5V (输入保护二极管的VF),输入电流将流动,对吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    OPAx172和TLVx172都具有输入到输入二极管的输入。 是的,超过0.5V的差值将导致输入流。   

    这里是输入电流测量(OPA2172),其中一个输入保持在2V (红色电流),而另一个输入(白色电流)从0V扫描到4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    对于输入电流建模,TLVx172模型优于OPAx172模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    OPA191不是我的器件,但是数据表中的“8.3 1输入保护电路”部分表明输入之间根本没有二极管。
    因此,它在这一应用中将更好地发挥作用。