This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:串联使用其中两个采样保持电路有什么优点?

Guru**** 1499535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657200/lf398-n-what-is-advantage-of-using-two-of-these-sample-hold-circuits-in-tandem

部件号:LF398-N

您好,

本部分的数据表第20页显示了典型应用示例,标题为"快速采集,低漏电样和保持"。 我要查看的数据表是:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf198-n.pdf

在此示例中,有两个LF398串联。 您能否解释一下,与使用单个LF398相比,这种方法如何实现"快速收购"和"低下垂"?

谢谢!

全在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JAE,

    采集采样时间与电容器的大小成正比,因为为电容充电的电流有限。

    较小的盖子可以更快地充电。 但是,由于泄漏,较小的盖子会更快地"下降"。 在较低的值中获得"良好"的上限也更容易。

    在串联电路中,第一个398级使用一个小盖,以便它可以快速获取。 但这种收费不能维持太长时间。

    第二个398使用更大的盖子和更长的采样时间,对前398的输出进行采样,并且能够容纳更长的采样时间。

    虽然整体通量仍然很慢,并受第二阶段采样时间的支配,但实际的采样窗口时间可以变得更窄,更准确。