主题中讨论的其他部件: OPA335
INA333具有相对的CL电容-数据表状态为CL=500pF。
我发现使用1n -即使串行电阻为1k,也不能始终实现稳定的输出。 有些零件会出现振荡,有些则不会,很难判断。
我已经测试了几个串行电阻值,但当某些部件在1n/1k设置下保持稳定时-其他部件甚至在1n/4k7时也振荡。
我不想在我的申请中使用如此高的电阻,因此问题就会出现-我期望的稳定性分布是什么。
最大输出为1.2V (这是我应用中AD7706转换器的参考值)。
对于在1n/1k设置下出现振荡的零件,我测试了CL限制,发现我必须低于300pF。
这对我来说太少了(看一下AD转换器要求)。
所以我的问题是-我可以使用什么解决方案来确保电路在输入信号/温度的某种组合下不会振荡?
我知道我的1nF是CL最大值500pF的两倍,但我认为1k分离值是相当大的电阻。
在INA333数据表中,有一个CL超过1nF的应用程序-与10k串行电阻器一起使用,但正如我所说,我不想使用如此大的值(同样- ADC规格)。