This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:电容负载能力-处理1nF左右的电容

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655953/ina333-capacitive-load-capability---dealing-with-capacitances-around-1nf

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件: OPA335

INA333具有相对的CL电容-数据表状态为CL=500pF。

我发现使用1n -即使串行电阻为1k,也不能始终实现稳定的输出。 有些零件会出现振荡,有些则不会,很难判断。

我已经测试了几个串行电阻值,但当某些部件在1n/1k设置下保持稳定时-其他部件甚至在1n/4k7时也振荡。

我不想在我的申请中使用如此高的电阻,因此问题就会出现-我期望的稳定性分布是什么。
最大输出为1.2V (这是我应用中AD7706转换器的参考值)。

对于在1n/1k设置下出现振荡的零件,我测试了CL限制,发现我必须低于300pF。
这对我来说太少了(看一下AD转换器要求)。

所以我的问题是-我可以使用什么解决方案来确保电路在输入信号/温度的某种组合下不会振荡?

我知道我的1nF是CL最大值500pF的两倍,但我认为1k分离值是相当大的电阻。

在INA333数据表中,有一个CL超过1nF的应用程序-与10k串行电阻器一起使用,但正如我所说,我不想使用如此大的值(同样- ADC规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,您好!

    负载电容为1nF且隔离电阻为1kohm时的不稳定原因是负载在大约60kHz时通过放大器输出阻抗(Zout)。  在交点处,负载是电容性的,Zout是电感的(+20dB/dec斜率),1kohm在交点之后才会生效。  下图是硅测量数据,显示当其开始在220kHz左右平展时输出阻抗峰值约为7.5kohms。  这就是为什么数据表建议使用10kohms的高隔离电阻器的原因。  我已在此主题中附加了一个应用说明,对其进行了更详细的解释。

    此外,根据转换器的不同,IA可能无法在没有其它运算放大器(如INA333应用电路示例中所示的OPA335)的情况下驱动ADC。  有人需要对与IA或运算放大器连接的转换器进行建模并模拟错误。  我在下面附上了一个链接,该链接演示了如何在TINATI中执行此操作。  

    e2e.ti.com/.../Closed_2D00_Loop-Analysis-of-Load_2D00_Induced-Amplifier-Stability-Issues-Using-Zout.pdf

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密放大器应用工程师