我有很多问题。
我需要为营养控制器测量5到8 pH值。 虽然.01精确度不错。.1精确度对我的应用来说可以。
首先,出现的保护环带有一个连接到三轴电缆连接器的衬垫。 我有50个同轴型连接器,我拥有的所有pH探头(许多不同的探头)似乎都只有两个连接(中心和屏蔽)。 我是否需要另一个连接器?
是否可以将防护环仅圈入INP管路,除两个防护销外没有任何其他连接?
我希望只使用一个单面板。 App Notes建议在两侧都安装一个护环。 是否可以只安装单面环?
参考设计显示了进入ADC端口的Vout和VCM。 我假设我应该从VOUT中减去VCM值,以获得我的pH读数。 我是否可以假定VCM位于接地和VREF电压之间的中间位置,并且只使用一个ADC引脚作为VOUT,然后减去1/2 VREF以获得读数?
此外,一旦我有ADC读数,它是否是线性的? 我能否校准到4,7和10 pH值,并预计线性函数上的所有读数都将失败? 例如,4ph是200 ADC值,10ph是800 ADC值,那么500读数等于5ph? 或者是否有我需要应用的公式?
Vref是否可以与VDD相同? 仅在我的cas输入中?e 3.3V。 或者我是否需要电压除以3.3V以获得较低的参考电压?
我看到了带有CAL和RDT输入的电路图。我的数据表显示这些引脚是NC。 是否是具有RDT的lmp9.12万MTX版本?
由于我有一个用于EC电路的温度探针,如果您的芯片在内部进行温度补偿,我可以在进行pH测量时将其切换到RDT线路。
否则,对pH值读数的温度进行补偿的公式是什么。 温度范围将介于15和之间。 25C。
如果我将芯片放在WiFi芯片和天线(主板上的2.4 GHz)下面,我是否会遇到泄漏问题?
数据表中同时参考了模拟接地和数字接地。 有何不同? 它们似乎都是引脚表上的模拟接地。
能否将微控制器上的所有GND针脚接地?