大家好,团队:我的客户正在 使用TLE2064ID作为差分放大器,输入端为26mV。 在V时约为10V ,在V-时约为10.026
导轨电压设置为 /-15V。
在我们的电路中分析的增益应为2.5 ,但它们正在测量3.0。
我可以发送示意图。
我们需要帮助确定可能的原因。
他无法发送整个电路,但这是闭环系统的一部分。 为了进行故障排除,他拆除了一个组件,以便可以对电路进行断路。
他测量的导轨电压为±15V。 V1和V2会因输入的不同而有所不同,但通常为10V左右,V2与V1之间的电压约为+26mV。 此电路的增益应为2.5。 但是,当他测试电路时,测得的增益为3。