This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:输入阻抗异常

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653546/tlv3691-input-impedence-abnormal

部件号:TLV3691

大家好,

我的客户正在使用TLV3691作为比较器来监控来自电势变压器(PT)的电压。 TLV3691的负输入连接到PT输出,TLV3691的正输入连接到参考电压。 当客户进行测试时,他们发现负极输入的输入阻抗异常。 输入阻抗仅为几欧姆,而不是几兆欧姆。 我已与客户确认负输入电压在GND至VCC范围内。  您是否有任何评论,说明此输入阻抗问题的原因?  

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    VCC使用的电源电压是多少? 如何测量输入阻抗? 使用什么参考电压?

    快速勾画出所涉及的电路将会有所帮助。

    最佳。

    张建
    LPAC应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian:

    请参阅以下示意图。 PT输出电流信号,然后通过80欧姆电阻器转换为电压信号。 客户发现在测试过程中,80欧姆电阻器上的电压低于正常值。 因此,他们测量了负输入的输入阻抗,发现阻抗异常。 主板上有两个TLV3691,它们都有相同的问题。 对于一个TLV3691,负输入测量值为80欧姆。 对于另一个TLV3691,负输入测量值为50欧姆。 测量由万用表完成。 您是否有任何评论,指出什么可能导致输入阻抗问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我很好奇,如果他们颠倒万用表测试导线会发生什么情况? 低阻抗可能是低侧保护二极管正向阻抗的结果,在这种情况下,可通过交换测试导线来验证。

    除了测得的低输入阻抗外,电路是否完全正常工作?

    最佳。

    -简
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jian:

    感谢你的帮助。 客户首先发现80欧姆电阻器上的电压异常。 测量值为正常值的一半。 然后,他们测量到TLV3691的输入阻抗为80欧姆。 外部80欧姆电阻器和80欧姆输入阻抗并联,以获得40欧姆电阻值。 这说明了为什么电压是正常值的一半。 所以我不认为低输入阻抗是由万用表测试导线方向引起的。 你还有其他意见吗? 谢谢你。

    此致,
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    TLV3791的最大输入偏置电流为20nA,相当于100s的MOhms输入阻抗。 如果客户看到输入在两个方向上的实心电阻测量值,则输入很可能是熔化的接点(短路)。 在这种情况下,问题设备很可能已损坏。  有一个线程详细阐述了类似问题: