This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.37万:终止未使用的OTA

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647049/lm13700-terminating-unused-ota

部件号:LM1.37万

我需要正确终止LM1.37万的未使用OTA部分。
我想将放大器偏置输入(引脚1或16)连接到V-(引脚6)
应禁用输入。 这是一个好方法还是有更好的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这将很好。 引脚1或16可以打开,但连接到引脚6可确保无偏置电流。