请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA551 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
大家好,
客户使用OPA551建立 一 个电流源,其电流可以通过改变V+的电压来改变。 请参阅TINA中的模拟。
TINA中的模拟显示原理图何时正确。
但当我在未连接负载的情况下测试电路中的电流输出时,电流范围为(-60mA 20mA)。
连接负载后,电流范围变为(-41.68mA 41.68mA),与模拟相同。
您能否解释原因?
放大器的正负输入之间约有0.3V的间隙,放大器的温度较高。
这是否合理?
非常感谢!
莱西