This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA244:TLV2381,TLV2451,OPA244,OPA347和OPA348的结构

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348-Q1, TLV2451, OPA244, OPA347, OPA348, TLV2381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665581/opa244-structures-of-tlv2381-tlv2451-opa244-opa347-and-opa348

部件号:OPA244
主题中讨论的其他部件:TLV2451,OPA348-Q1 TLV2381OPA347OPA348

大家好

您是否介意我们询问一些运算放大器?

关于以下电流, 哪些电流是JFET或双极型?
我们很遗憾,我们无法正确地作出判断。
我们认识到  ,由于 低偏置电流,OPA244和TLV2451似乎是双极型。
-TLV2381
-OPA347
-TLV2451
-OPA348 (OPA348-Q1)
-OPA244

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    有关您询问的设备,请参阅以下内容:

    TLV2381 - CMOS
    OPA347 - CMOS
    TLV2451 -双极
    OPA348 - CMOS
    OPA244 -双极

    通常,您应该能够转到设备的产品页面,"Description and Parametrics"(描述和参数)选项卡并向下滚动,直到您看到"Architecture"(结构)表中的最后一个条目,该条目将告诉您是CMOS,双极还是其他类型。

    您是否正在寻找特别的东西? 如果您帮助我了解您的应用,我可以尝试推荐适合的运算放大器。

    最佳,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul San

    您是否正在寻找特别的东西?
    如果您帮助我了解您的应用,我可以尝试推荐适合的运算放大器。
    ->我们的客户指定的双极型。 因此,如果我们需要您的帮助,我们将为您提供反馈。

    我们有一些打字错误。
    “我们认识到  ,由于  低偏置电流,OPA244和TLV2451似乎是双极型。”
    ×Ω:低偏置电流
    ○ Ω:高偏置电流

    此致,

    松本博塔