This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128p请求

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663482/ina128-ina128p-repleacement

部件号:INA128
主题中讨论的其他部件: INA828

我希望在电路板上设计一个生物电阻抗分析仪,在该电路板中,我将仪表放大器INA128P用作前置放大器,以减少来自输入的共模噪声,仪表 放大器的输出将提供给Howland电压控制电流源。  

1)至仪表放大器的输入信号频率为1 KHz -150kHz。

2)  仪表放大器1 -20 V的输入电压电源

3)整个电路的输出范围应在10毫安- 15毫安之间。

那么请告诉我 这个清单中有什么替代INA128P的??

INA 105_CMP

INA 133 U

INA 133 UA

INA 138不适用

INA 143 U

INA 143 UA

INA 145 UA.

INA 146 UA

INA 148 UA

INA 152 EA/250

INA 154U

INA 157 UA  

INA 159 AID

INA 163 UA

INA 168 NA

INA 169 NA

INA 170 EA  

INA 188 ID

INA 193 AID

INA 193 AIDBVT

INA 194 AID

INA 194 AIDBVT

INA 199 AIDCKR

INA 199 AIRSWR

INA 199 A2DCKR

INA 199 A2RSWR

INA 199 A3 DCKR

INA 199 A3RSWR

或者任何其他可以帮助我的系列,请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prateek,

    查看INA828。 它是我们最新的仪表放大器和下一代INA128。

    www.ti.com/.../ina828.pdf

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程