工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
我需要制作一个前置放大器电路,以接收来自大气的声音回声,该电路的范围为0.1 微伏至10微伏。 电流设计由一个变压器线圈组成,在开始时增加电压水平,然后使用通用有源滤波器和运算放大器进行放大和滤波。 您是否可以向我推荐任何能够在这些具有良好SNR的范围放大功能上运行的TI仪器?
此致
Parag Chourey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
我需要制作一个前置放大器电路,以接收来自大气的声音回声,该电路的范围为0.1 微伏至10微伏。 电流设计由一个变压器线圈组成,在开始时增加电压水平,然后使用通用有源滤波器和运算放大器进行放大和滤波。 您是否可以向我推荐任何能够在这些具有良好SNR的范围放大功能上运行的TI仪器?
此致
Parag Chourey
Parag,您好!
放大此类低电平微伏信号的困难在于放大器的固有噪声和进入电路的外部噪声。 您最好的选择可能是使用高性能,极低噪声的仪表放大器,如INA103或INA163,然后使用有源滤波器/增益级进行跟踪。 请注意,超低噪声仪表放大器的输入偏置电流比其他放大器高,但这是由于低噪声设计所致。
您可以在此处找到INA103和INA163数据表:
www.ti.com/.../ina103.pdf
www.ti.com/.../ina163.pdf
下面是另一个e2e讨论的链接,该讨论与您的应用程序类似:
e2e.ti.com/.../29.3906万
您必须采取预防措施,防止外部噪音进入并破坏您的非常低的信号水平。 您可能需要将电路封装在金属盒中,并通过电池供电。 必须使用屏蔽电缆。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
此外,请考虑从TI的TINA-TI下载免费的SPICE模拟器,网址为:
http://www.ti.com/tool/tina-ti
通过在TINA-TI中构建和模拟电路,在实际构建电路之前可以避免许多问题。 如果在TINA-TI中构建电路后出现问题,请随时将TINA-TI的原理图张贴在E2E论坛上,以获得进一步的帮助。
我们假定这已解决您的问题。 如果您需要进一步提问,您可以发布新的“回复”,如果是不相关的问题,则可以开始发布新的帖子。
您好,Parag,
源阻抗为16R时,您应搜索"移动线圈前置放大器"。 这些具有最低噪音。
16R是指由电阻器噪声导致的噪声电压密度SQRT (4 x k x T x R)= 520pV / SQRT (Hz)。 前置放大器的输入电压噪声密度不应高于此值。
520pV / SQRT (Hz)对应的噪声电流密度为 520pV / SQRT (Hz)/ 16R = 32pA / SQRT (Hz)。 因此,您的前置放大器应具有不高于该值的输入电流噪声密度。
您可以使用INA163。 此OPAMP的输入电压噪声密度为1nV/SQRT (Hz),输入噪声电流密度为0.8pA/SQRT (Hz)。 但从这些数据中你可以看到,它不是16R源阻抗的最佳选择。 它针对200R源阻抗进行了优化。 补救措施可以是借助1:3.5 音频变压器来改变16R源阻抗。 然后,INA163的阻抗为16R x 3.5^2 = 196R,并以其最佳噪声运行。
据我所知,即使在今天,音频合成器仍能提供最低的噪音。 但一个好的音频转换器是昂贵的.
另一个技巧是将多个INA163并行放置,如下所示:
另一种方法是在输入端使用带并联离散晶体管的OPAMP来增强噪声性能。 此类电路可提供约300pV/SQRT (Hz)的输入噪声电压密度。
Kai