This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321LV:LM321LV

Guru**** 2502475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772920/lm321lv-lm321lv

部件号:LM321LV

你(们)好


请您帮助解决我的客户提出的以下问题吗?

我们使用的是LM321LVIDBVR,我们的部件标记为1SPF,采用SOT-23-5封装。  根据TI数据表,DBV封装的引脚显示在附加扫描的左侧。  数据表是SBOS944A,2019年1月修订。  我们的主板印刷电路板占地面积专为该占地面积而设计。  但是,我们收到的部件实际上是固定的,就像数据表右侧显示的DCK SC-70封装一样,即使它们是SOT-23-5封装。  我们发现这是因为我们的简单差分放大器电路不工作。  当我将SC-70封装的引脚重新加工到我们的板上后,差分放大器工作正常。

 

那么,这里发生了什么呢?  我错过了什么吗?  我们有SOT-23-5封装,但它与SC-70类似。  您能否帮助我们了解数据表错误还是绑定错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya,

    数据表似乎不正确,我将立即报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya,

    PCN将很快获得批准,更正后的数据表将发布。 我将在网上发布完整的内容和新的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya,

    新的数据表已联机。文献编号SBOS944B