This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA709MJ运算放大器更换

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, OPA172, OPA170, OPA171, TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766419/ua709mj-op-amp-replacement

主题中讨论的其他部件:TLV9002OPA172OPA170OPA171TLV9062

需要为UA709M寻找替换件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    是否需要UA709MJ提供的频率补偿引脚? 我不知道我们提供的设备是否具有此类功能。

    您能否在运算放大器中提供更多详细的规格信息? 电源电压,带宽,设备封装等将有助于了解,以便我们为您推荐最佳部件。

    如果您需要具有高达36V (+/-18V)电源的设备,则可以根据所需带宽来了解OPA170,OPA171或OPA172,这是一个很好的起点。 或TLV9002或TLV9062,适用于具有5V (+/-2.5V)电源的设备。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,

    对于8引脚SOIC封装,OPA17X应作为替换件引入,因为OPA17X将忽略与引脚1,5,8的连接。 它们还有3种不同的速度。 如果您需要DIP,有很多选择,但您需要断开引脚1,5和8,或卸下主板上连接到引脚1,5,8的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    我们尚未收到您的回复,因此我将假设您的问题已解决。 如果没有,请在下面发布回复。

    谢谢!

    Tim Claycomb