This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7001:我想用PGA替换LMC6482,这是最好的THS7001或PGA11x

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, PGA113, THS7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/767432/ths7001-i-want-to-replace-lmc6482-with-pga-which-one-is-best-ths7001-or-pga11x

部件号:THS7001
线程中讨论的其他部件:LMC6482PGA113

您好,TI:

我想将LMC6482替换为PGA 以进行灵敏度调整

我已经在我的现有电路上测试了PGA (THS7001和PGA113),但我们的应用没有得到任何可靠的解决方案  

PGA113遵循预采样输出,I附加PGA和LMC6482预采样输出的输出pic  
1.当我将Input连接到通道1 CH1时,没有任何输出  
2.我们尝试在CH0上进行测试,有输出,但PGA输出遵循LMC6482 预进样器输出,即使我更改了PGA的增益,也没有任何变化....?


3,我不明白是什么问题,任何人都能帮我解决这个问题  

 THS7001预进样器部件不工作,但当我尝试测试THS7001的PGA部件时,也有一些未接受的输出  
1. THS7001的输入电源电压为+5V
2.VTH +5V和VTL 0,但输出在0至3V3之间摆动..?
3.当我尝试更改THS7001的增益时,没有任何变体....?  
4.对于THS7001 I,请遵循THS7001 EVM原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看PGA113的原理图,我发现您的AVDD引脚和DVDD引脚通过电容器接地了吗? 是这样吗?还是有一些我看不到的电源? 其次,您是否确定SPI通信正确更改了PGA113的增益?

    您似乎还向我提供了EVM原理图,而不是您自己的原理图。 我想查看您的示意图,以便我了解您在做什么。
    Vth an VTL的含义是什么? 您是指夹钳电压吗? 锁模电压不会驱动输出,它们只是为了保护任何过冲和下冲。

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Karan,

    AVDD和DVDD引脚连接到引脚1和引脚10,然后再连接滤波电容器
    通过使用逻辑分析器,我们交叉检查SPI输出,并正确设置

    Vth和VTL是夹紧电压,但当我们观察CRO输出时,它不能保护欠冲和过冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    解读前置放大器的原理图非常非常困难(无法读取)。 在前置放大器的输出处,是否有10µF Ω 电容? 在PGA113的输入端,是否有电阻器接地?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    前置放大器的输出有10uF电容,在PGA113的输入处有0.1uf电容,用于LED的滤波和限流电阻

    您有任何参考原理图,我可以通过它来验证我的原理图

    1.在THS7001中,我需要同时使用前置放大器和PGA,是否可以...?
    当我要同时使用前置放大器和PGA时,我需要设置SHDN针脚...?
    3.根据我的观察,只能在预放大器或PGA上工作。
    4.在我的应用程序中,我同时使用前置放大器和PGA

    您是否可以提供THS7001的任何应用电路作为参考,以帮助我解决问题

    感谢您的宝贵回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     修改原理图