请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA4197 主题中讨论的其他部件: TL052
在OPAx197的数据表中,我注意到在电气规格(6.7 等)中,它们清楚地说明了所有规格,除非注明接地10k负载(1/2VS)。 我们使用的是+-15V电源。
我们选择此部件的主要标准是它提供的极低DC偏移量。
关于这一点,我在图52中分别看到了图55负载电阻器RL和10k。 这导致我们的团队将10k电阻器添加到所有输出接地。
是否有必要这样做?
它添加了6个或更多似乎没有用途的零件。 电路是简单的低增益直流放大器和电压随动件以及全波整流器。
我们的想法是,出于某些原因,零件可能需要一些最低的负载来保持稳定性,或者出于其他原因,或者由于时间和温度的变化而需要一些角箱。