This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:我已连接DRV2700EVM,但它无法正常工作。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766180/drv2700evm-i-baught-drv2700evm-but-it-not-works

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件: DRV2700

我购买了DRV2667EVM和DRV2700EVM, DRV2667EVM,但DRV2700EVM不能正常工作。

我检查了3.3V输入 没有问题,这 是MSP430的问题,我 将跳线的位置设为默认位置。

并通过USB插入我的笔记本电脑,我确认DRV2700EVM已被识别。

我选择了DRV2700EVM,并单击启动压电控制台1.2 的“连接”。9.

并被称为“DRV2700控制台:DRV2700EVM-Simualtor”,然后单击“enable (启用)”以输出高压。

之后,我检查了+/ out - pin,但他们的电压电平 没有改变。

为了 解决此问题,我检查 了MSP430的PWM引脚,同时PWM端口的电压电平也没有改变。

我尝试更新固件,但单击  扫描图标时弹出此消息"No BSL device,please plug in BSL device and rescan (无BSL设备,请插入BSL设备并重新扫描)"。

请告诉我我该怎么做?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wonil Lee,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    如果启用压电控制台上的“模拟器”按钮,您将无法访问EVM功能。 模拟器模式仅在未连接EVM时使用。 确保已识别DRV2700EVM并将其显示在USB Selection (USB选择)菜单中。 然后,按"连接"按钮。 您应该得到一个如下所示的窗口:

    请验证设备,主板和连接指示灯显示的名称是否与图片相同。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了连接。但似乎没有问题。

    我还可以读取固件版本。

    但我无法更新固件,请参阅以下消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wonil Lee,

    DRV2700EVM驱动程序仅在Windows 7中受支持。

    如果您使用的是不同的Windows版本,则无法测试EVM。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.