This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP2902:LP2902输出阻抗

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772227/tina-spice-lp2902-lp2902-ouput-impedance

部件号:LP2902
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,先生

您是否可以在LP2902上共享输出阻抗? 因为我在规格中看不到它。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    让我看看我们是否收集了有关此问题的任何数据-我们无法提供任何保证规格,但我们应该能够提供一个示例。

    请给我一两天的时间与您联系。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    我去实验室采集一些样本数据-这是此设备的Zo曲线。 它将为您提供一个球场理念:

    希望这能有所帮助,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    Zo图是在30V电源,VCM=VOUT=15V,负载为100k电阻器接地时得出的。
    LP2902的输出级具有B类源驱动器和接收器驱动器。 内部预驱动器上有一个较大的交叉电压(约2V);与50V/ms转换速率相结合会导致电源和电流模式之间的40US延迟。 总之,最好是具有单向输出电流,以获得最佳性能。