大家好,
我在下面的电路中遇到一个问题:这是一个差分电流放大器,用于感应R430 (感应电阻器)上的电流。 通过R430的信号通过L6和RC低通滤波器进行过滤。 OPA335的增益为56/22= 2.54 ,电压参考为2.5VDC (由于使用Vpower is和交流电压而使用)。 当R430中没有电流时,输出电压为2.5VDC。 OPA335随附5V直流和GND。
以下是问题: 在Vpower的通电或断电过程中,OPA335的V+和V-上会出现过压/过电压(考虑其他负载是电感负载,因此欠压/过压峰值通常为电压峰值), 因此,我很少看到信号Vout在1.18V直流电压下被吸入,即使Vpower不再存在(我检查了C136上的电压,结果为0V)。 在5V电源关闭之前,这种情况一直存在。
我想可能存在一些与锁扣相关的问题,因此我正在寻找一种解决方案来提高电路的稳定性。 考虑到我不能修改PCB,所以我宁愿找到一个带有某种输入引脚保护的OPA335引脚2。
谢谢