This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2354:电源电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594183/opa2354-supply-voltage

部件号:OPA2354

您好,

OPA2354符合客户的应用要求,但电源电压规格除外。 客户电源电压为6.5V。 我们是否有任何带有OPA2354的引脚到引脚解决方案,这些方案具有与OPA2354类似的规范,并且电源电压可以支持6.5V? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我认为我们没有OPA2354的引脚到引脚解决方案可以在6.5V电源上运行。 客户是否可以将电源水平切换至5伏?

    此致,
    Rohit