大家好。
我们目前正在使用TLV2462AQPWR运算放大器作为5V极化的单位增益缓冲器。 我们有一个电压源通过一些电阻器连接到VIN+。 标称工作范围高达4.9V,但由于系统中的其他要求,在某些情况下(临时瞬变),电源可能高达5.7V。 放大器数据表指出,任何输入都可能需要高达200mA的电流。 电源和VIN+之间的阻抗将电流限制为更低的值(最大~5mA)。 此放大器用于高精度路径,因此外部肖特基二极管等典型方法限制电压,由于它们具有相当大的泄漏电流,因此没有用处。 目前,我们可以通过其他方式将电压限制在5.4V左右,而不会影响所需的精确度。
我们认为,只要不超过最大电流,暂时的小过压就不会构成威胁。
如果此操作条件可能导致任何问题,您能否分享您的评估? 是否有任何数据或经验?
谢谢
Alen