This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:相位电流测量?

Guru**** 1777770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA293-Q1, INA240, INA293, DRV8323, INA241B, INA180, INA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094781/ina293-q1-in-phase-current-measurement

部件号:INA293-Q1
主题中讨论的其他部件: INA240INA293INA241DRV8323INA241BINA180INA281

你(们)好

是否可以使用 INA293-Q1测量三相电动机控制应用的相电流? 我以前使用过INA240,但这部分不再可用,INA293-Q1似乎 在所有方面都更好,CMRR也是。 数据表中没有这样做的广告,但我找不到任何不允许这样做的信息?

我在INA293-Q1数据表中找不到的是,它是否可以测量双向电流? 我认为这是这里的主要区别,因为它似乎不能双向衡量。

此致,
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    尽管CMRR更好,但INA293是单向的。  此外,INA293没有PWM抑制电路。  因此,如果您正在执行内嵌式传感,它将不起作用(请参见 www.ti.com/lit/an/sboa172/sboa172.pdf)。  对于高侧或低侧感应,它可以工作,但请记住,当Vsense/Vout较低时,INA293的带宽确实会下降一点。  我们确实有INA241,但它处于预览模式,尚不可订购大订单。

    此致,

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我正在寻找用于低侧测量的电流测量放大器,比如DRV8323中的集成放大器,但我找不到同等产品,尤其是在价格方面。 DRV8323内部有哪种放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    通常是独立的CSA,电流感应放大器会更精确,如果您看一下偏移和增益误差这两个主要规格,就会发现这一点。  另一个问题是从电机驱动器上看到的输入负峰值。  我们的INA180符合预算要求,但您需要在输入端增加一些电流限制,输入端的瞬态峰值低于-0.3V。  另一个选项是INA281或我们目前预览INA241B的未来零件,这两个零件都可以使VCM比INA180移动得多,低于GND。