This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:汇电流的能力与振荡的易度之间是否存在关系

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094511/lm2904-is-there-a-relationship-between-the-ability-of-the-sink-current-and-the-ease-of-oscillation

部件号:LM2904

Ron,您好!

客户还有一个问题。

请给出建议。

---

关于汇电流差异,请您详细解释一下。

LM2904PSR的吸入电流高于LM2904PSR-JF。

这是否会使其难以振荡?

我不认为吸收电流的能力与振荡的易度之间有直接的关系,这是正确的吗?

---

感谢您的大力帮助与合作。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    吸收电流和稳定性之间没有关系。 稳定性取决于输出节点的阻抗及其如何改变放大器的反馈。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您的回复。

    我知道汇电流和稳定性之间没有关系。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一