This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4061:HBM和CDM的结果

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093545/ths4061-the-results-of-hbm-and-cdm

部件号:THS4061

大家好,

在资格总结中,ESD-HBM和CDM的结果被描述为"见数据表"。
但是,数据表不显示ESD的结果。


请告诉我THS4061IDR的ESD数据(HBM数据,CDM数据) 

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    有关HBM和CDM,请参阅以下编号:

    HBM:1000V

    CDM:1500V

    最佳,

    Alec