This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062-Q1:INX引脚不用于连接下拉电阻器

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099223/tlv4062-q1-is-inx-pin-not-to-connect-the-pull-down-resistor

部件号:TLV4062-Q1

输入电压为3-5V TTL,仅用作比较器。  INX引脚不用于连接下拉电阻?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delmore

    感谢您的帖子。  我不确定我是否理解您的问题,但上图所示的电阻分压器旨在将所监测的电压分为1.2V的参考电压。  其想法是,当监测的电压达到所需水平时,输入到比较器的分割信号将超过1.2V阈值。  在您描述的使用案例中,3至5V TTL信号将超过1.2V阈值,而无需应用图中所示的电阻分压器网络。  TTL信号只需直接馈入比较器输入,无需电阻器。

    卡盘