This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9042:TLV9042作为差分放大器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102431/tlv9042-tlv9042-as-differential-amplifier

部件号:TLV9042

您好,

我尝试使用TLV9042设计差动运算放大器的变体(参见下图)。

我的主要目标是在-0.05V (非常接近0)到-1.3V之间的输出变化,以便在射频放大器上提供栅极电压控制。

为此,我将导轨设置为V形=-5V,VDD = 0V

这两个输入是:

VCC将保持在连接到反相输入的+5V的固定电压。

具有两种状态(0V或2.5V)的参考电压,连接到同相输入。

RA,RF和R2是固定电阻器,而R4和R5型号A电位计(200kOhm)。

给定此配置的等式:

当VREF =0时,我们始终需要-1.3V,它由Ra和RF的值控制。

当VREF = 2.5 时,R2的定义方式是,无论电位计处于哪个位置(每个极端:R4 = 198k / R5 = 2k或R4 = 2k / R5 = 198k),我们都将从-1.3V移动到-0.05V。

然后,当我运行我的模拟时,我不会获得这样的行为...

当VREF = 2.5V时,无论电位计处于哪个位置,I都将获得-1.3V电压,在此情况下,该值应会改变。

当VREF = 0V时,工作正常,输出电压始终为-1.3V。

但令人惊讶的是,当对运算放大器的正极轨施加至少1V的电压时,此问题就会消失。

于是我的问题变成了,

是否有任何理由说明正极轨应高于0伏,以使此电路按预期工作?

我的第一个想法是,如果我只在输出的负电压范围内,我只需要提供一个能够捕获该变化的轨电压范围,所以正轨应该是0V。 但是,使用该配置时,事情不能按预期工作。

我在这里错过了什么吗?


非常感谢。


此致,

帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascual:  

    是的,您遇到此配置问题的原因有一个。  

    请记住,放大器具有控制操作的输入和输出限制。 TLV9042是输入和输出上的考虑轨对轨。 对于TLV9042,此输入范围是电源之间的范围:

       

    这意味着任何超出此范围的电压都将被视为超出此放大器的线性工作区域。  

    当Vref = 2.5 时,您使用电位计创建分压器,导致正电压出现在同相端子上:请参阅下文

    为了保证正常工作,您必须将V+延长至,至少应包括此电压

    我建议将电源更改为V+= 2V,V-=-3V

    这将为您提供充足的共模范围和输出摆幅。  

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    最佳,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    这是非常值得赞赏的。 这一点现在是完全有意义的。 非常感谢您花时间给我们一个很好的解释!

    祝你一切顺利,

    帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕斯夸尔,

    乐于助人!

    最佳,

    雅各布