This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:关于OPA548的应用程序问题

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101658/opa548-about-application-question-with-opa548

部件号:OPA548

大家好,

如果客户想要增加正弦波的输出电流。 可以使用OPA548进行设计吗?

VIN信号为+-3V 10mA。使用G=1的反相放大器。 我希望输出能力是V=+-3V,电流高达2A

这是可行的吗? 或者任何应用程序便笺都可以与我共享。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,OPA548,

    您能详细介绍您的应用吗? 正弦波的频率是多少? 与OPA548的输出连接的负载是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    OPA548无疑可以而且经常用作功率增强器。 您能否向我们提供申请的基本示意图,并回答Kai的问题?

    您是否知道为V+和V-计划的电源电平是什么? 对于+/- 3 V (2安培)的低电压输出,最好使用满足应用要求的最低电源电平,以最大限度地减少OPA548的功耗。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kai,

    这是最终客户的要求,他们尚不知道负载是多少。
    电流需求是将正负3V信号放大为正负30V电流0.2A电源。

    正弦波的频率为70Hz

    我是要使用Power OP直接放大电压还是使用变压器放大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    VIN信号为+-3V 10mA。使用G=1的反相放大器。 我希望输出能力是V=+-3V,电流高达2A

    我是要使用Power OP直接放大电压还是使用变压器放大电压?

    在70Hz时,您必须使用功率运算放大器来生成输出功率,输出电压=±3Vpk,输出电压=±2Apk。  

    您可以使用变压器来转换 或降低输入到输出的功率转换(减去低效率),但您无法通过变压器从输入到输出产生功率或能量(节能)。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德