请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LF398-N 您好,我有一些关于 LF398AN/NOPB的问题,
1)如果我不打算使用偏置铣削功能,是否可以让其保持浮动,或者将其绑定到某个位置?
2)我计划在 LF398AN/NOPB之前使用模拟多路复用器,以便多路复用2个模拟输入信号。 是否可以将多路复用器直接级联至IC,或者是否需要它们之间的电压随动器(缓冲器)级?
提前非常感谢。
AMR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我有一些关于 LF398AN/NOPB的问题,
1)如果我不打算使用偏置铣削功能,是否可以让其保持浮动,或者将其绑定到某个位置?
2)我计划在 LF398AN/NOPB之前使用模拟多路复用器,以便多路复用2个模拟输入信号。 是否可以将多路复用器直接级联至IC,或者是否需要它们之间的电压随动器(缓冲器)级?
提前非常感谢。
AMR
Amr,您好!
1)如果我不打算使用偏置铣削功能,是否可以让其保持浮动,或者将其绑定到某个位置?
只需让偏移销浮动。
2)我计划在 LF398AN/NOPB之前使用模拟多路复用器,以便多路复用2个模拟输入信号。 是否可以将多路复用器直接级联至IC,或者是否需要它们之间的电压随动器(缓冲器)级?
LF398AN输入阻抗为10 千兆欧,因此不必在多路复用器输出和S/H输入之间使用缓冲器。
此致,Thomas
精密放大器应用工程