This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:为什么我们以这种方式对隔离放大器进行分类?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3301, AMC1350, AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103260/amc3330-why-we-classify-isolation-amplifiers-in-this-way

部件号:AMC3330
主题中讨论的其他部件: AMC3301AMC1350AMC1311

各位专家,您好!

你好!

当我的客户选择AMC系列隔离放大器时,他们有一些如下问题:

1.为什么我们将AMC3330归类为电压感应放大器,而 将AMC3301/3302归类3302归类 为电流感应放大器? 只是因为输入电压范围不同?

2.为什么我们将AMC3301/3302分为3302分为±250mV和±50mV? 我应该在什么情况下选择 ±250mV或±50mV?

3.他们发现AMC3330或AMC1350突出显示了隔离交流电压感应,但他们感到困惑的是,它不能用于直流电压感应和交流/直流电流感应?

非常感谢!

巴西,

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon,

    您的第一个和第二个问题几乎可以用相同的方式回答。  考虑功率消耗-高电压输入用于电压感应应用。  底部电阻器中的功耗可以保持相对较低的值。  在这里,您的第二个问题让您可以通过50mV设备获得更高的电流,而不会通过分流器消耗更多的功率。  对于Q3,当输入范围为+/-时,测量交流信号(电压或电流)没有问题。  使用0-2V输入设备(如AMC1311),此应用将用于直流电压-您 可以使用交流电,但您需要将信号偏置为~1V以达到全刻度输入范围。