This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:电源电压说明

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104085/lm139aqml-clarification-with-supply-voltage

部件号:LM139AQML
在“线程:LM139”中讨论的其他部件

大家好,

根据数据表,在第一页:


指示电源范围为2V至36V。

但其建议电源的电压范围为5至30V。

我们想知道是否可以用3.3V的电压来为比较器供电,以及是否存在任何风险。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    即使LM139在如此低的电源电压下工作,请记住,共模输入电压必须保持低于正电源电压1.5V (2.0)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您指出LM139的输入共模限制。  

    您好,Archie:

    Kai指出,输入共模将限制为VCC - 1.5V,因此请记住这一点。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束