This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:校准寄存器出现问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104093/ina219-issue-with-the-calibration-register

部件号:INA219

大家好,

我目前正在使用INA219BIDR的主板工作。 我的校准寄存器有一个问题,在数据表中我们可以看到:(第12页)

所以我定义了我的最大电流为2安培,我的Rsun= 0.002 mOhm。

我的计算是:

Current_LSB = 2 / 2^15 = 0.0.61035156亿

CAL = trunc (0.0.4096万 / (0.0.61035156亿 * 0.002)= 33.5544万

但寄存器长度为16位,因此最大值为 6.5535万

我在某处失败了吗?

谢谢  

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    感谢您使用TI论坛。  您显示的数学是正确的,但是您的设置存在问题。  如果您的最大电流为2A,并且仅使用2mΩ Ω 并联电阻,则您的全标度电流测量值将在2A* 2mΩ Ω=4mV以上进行。  4MV是设备测量范围的一个非常小的百分比,因此您的测量值将非常嘈杂。  如果您在PGA =/1处使用最小测量范围设备设置,则全刻度范围将为±40mV。 如果您将分流器调整到~20mΩ μ A,那么您将利用整个40mV范围,从而获得更好的测量结果。 这也会将您的校准值调整为3.3554万,该值将能够装入校准寄存器内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我将对其进行修改。

    祝你度过美好的一天

    卢卡斯