This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:您能否共享 LM2901-Q1的 FMEDA 文档?

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109186/lm2901-q1-can-you-share-the-fmeda-document-of-lm2901-q1

器件型号:LM2901-Q1

先生,您好:

我们使用 LM2901-Q1在 CVT 控制器上进行设计。

您能否共享 LM2901-Q1的 FMEDA 文档

我们需要它来完成我们的 FMEDA 数据。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham

    感谢您发帖。  由于我们的 LM2901-Q1确实只有功能安全能力、因此我不相信我们会发布正式的 FMEDA。

    我们可以提供时基故障率数字和 FMD 结果。  以下信息是否足以满足要求?

    卡盘