Other Parts Discussed in Thread: INA238
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA238 您好!
我们有以下要求:
输入电压:10V 至68V (2至16S)
最大电流范围:0至160A
接口:I2C
对于上述要求、我们会遇到 INA238功率监控器 IC。
uΩ 使用100k Ω 电流感应电阻器满足 INA238 IC 的上述要求吗?
此致、
Shiwankar