This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:LMP7704-SP 的单粒子效应

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108294/lmp7704-sp-single-event-effects-of-lmp7704-sp

器件型号:LMP7704-SP

您好、E2E 专家、

你好。

我正在为 Dragonfly lander 设计一个电路、并且有兴趣在我的其中一个电路中使用 LMP7704-SP;但是、该特定电路对导致输出进入任一电源轨的设置很敏感。 在对该 IC 进行辐射测试期间是否观察到此类集? 有关此 IC 的设置性能、您可以提供的任何其他信息都很有用。

 作为参考、5962-19206中的注6指出:"制造商使用超导电 cyclotron 和先进的电子 cyclotron 共振(ECR)离子源在 TAMU Cylotron 辐射效应工厂执行了重离子单粒子效应(请参阅)测试。  对于85MeV (mg/cm2)的有效 LET、未观察到单粒子闩锁(SEL)。  有关 SEP 测试结果的更多信息、请客户联系制造商。"

提前感谢您的支持。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    当我查看 TI 航天产品目录时、我发现辐射性能设置/SEFI 下的某些产品列表的特征值高达75MeV-cm2/mg 或类似的指定电平、但 LMP7704-SP 不表示它已接受设置(单粒子瞬变)测试。  似乎 没有对产品进行测试。

    我将与营销工程师联系、看看他们是否有有关 LMP7704-SP 的更多信息。 该产品最近才转移到精密放大器、有关该产品的信息非常有限。

    我将查看我们是否有更多信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    我们的营销团队正在努力将 LMP7704-SP 历史记录追溯到航天产品组。 现已查明、谁能够告诉我们 LMP7704-SP 在支持本产品时收到了哪些特定辐射测试。

    此人在本周剩余时间内外出、但据说下周初会回来。 希望他们能够告诉我们 在 LMP7704-SP 上执行了哪些辐射测试、以及是否有任何支持文档。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    你好。

    我们是否有任何更新?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我 今天上午提出了援助请求。 只要我知道更多信息、我就会发布。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们是否有任何更新?  

    感谢您的支持、我期待您的支持。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    对此我表示歉意。 我没有收到任何回复、回复我发送给可能了解 LMP7704-SP 的任何设置信息的个人。

    让我再次尝试对该人发出 ping 命令、看看我们是否可以对 另一个尝试做出响应。 他们可能在 TI 从事完全不同的工作、不希望或有时间回顾他们不再负责的事情。 我们曾尝试寻找可能 参与此类活动的人,但发现了,但这一做法导致了后续行动。

    请注意、从今天开始、我将处于计时银行状态。 如果 可以、我将尝试检查我的电子邮件。 如果收到同事的回复、我一定会发布。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我仍在等待 被转介到 TI 内部的人员的回复。 我将 再次与他们联系。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    今天上午、我收到 了进行辐射测试的 TI 团队的一个消息、"需要时间来发布数据并创建报告。 我们应该在8月底的某个时候提供此功能。"

    请 告知客户、我们会在那时提供报告。 我建议您现在关闭此 e2e 查询、并在8月底打开一个新查询、请求 LMP7704-SP 报告。 然后我们可以重新同步、并努力将其与他们同步。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程