This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:1K 差分负载-为什么使用56.2 Ω 电阻器?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112642/ths4551-1k-differential-load---why-use-56-2-ohm-resistors

器件型号:THS4551

您好!

我对 THS4551和数据表第8.2节中所示的端接电阻器(RM1、在下面用红色圆圈标出)有一个简短的问题。 为什么为这些电阻选择56.2欧姆而不是49.9欧姆? 假设56.2欧姆、差分负载为1002.9欧姆、非常接近目标差分阻抗的1k 负载。 但49.9欧姆电阻器会导致几乎完全等于1k、49.9欧姆也是标准电阻器值。 这是因为示波器输入通常略小于50欧姆、因此需要稍微大一点的 RM1值进行补偿吗? 我只是很好奇,因为它看起来49.9欧姆是一个显而易见的选择,所以这个电路必须有一个微妙的细微差别,这激励了对不太明显的电阻值的选择,至少对我来说,电阻值为56.2欧姆。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在这里使用的例程优先级为负载 R 的源 R int窃取-每侧的源 R 恰好是50欧姆、每侧的负载 R 略高于500欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢 您的快速响应。 简单来说、当您提到"源 R"时、您是否指定了示波器输入端所呈现的电阻(换句话说、示波器输入端"看到"的 THS4551输出端迹线的电阻)? 这个"源 R"是475欧姆||56.2欧姆、几乎正好是50欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您有它、每侧的视在源阻抗接近50欧姆、负载略高-我们必须使用 E96值构建、这会导致无法完美。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。