This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:TLV1702AIDGKR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123197/tlv1702-tlv1702aidgkr

器件型号:TLV1702

您好!

我们收到了 PCN 20220512000.1、其中提出了一些问题、尤其是有关 P/N TLV1702AIDGKR 的问题。  

您能否确认器件 TLV1702AIDGKR 当前是否具有 NiPdAu 或 NiPdAAAAg 终端涂层? 哪个(NiPdAu 或 NiPdAAAg)始终是该器件的终端涂层? 2022年8月12日之后、该器件将以(Matte Sn 或 NiPdAu)、(Matte Sn 或 NiPdAAg)或(Matte Sn 或 NiPdAu 或 NiPdAAAg)发货?

此信息对我们很重要,因为根据 TI 的 PD、Au、Au-Ag 端子镀层厚度,我们的无铅控制计划可能需要也可能不需要热焊锡浸,具体取决于 NiPdAu 和 NiPdAAAg 端子镀层。 我们需要知道如何处置未来的零件。  

此外、您能否澄清以下哪项陈述是  PCN  20220512000.1的正确解释?

1. PCN 中列出的原具有 NiPdAu 涂层的器件将以标准器件型号随 NiPdAu 或 Matte Sn 涂层一起发货。 最初具有 NiPdAAAg 涂层的产品将以 标准器件型号随 NiPdAAAAg 或 Matte Sn 涂层一起发货

2. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAu、NiPdAAAAAg 或 Matte Sn 一起发货

3. PCN 中所有受影响的器件 将按照标准器件型号随 NiPdAAg 或 Matte Sn 一起发货 、只有带有 G4后缀的器件才会随 NiPdAu 发货。

谢谢、

Jasmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了 澄清问题、我想在可能对 PCN 20220512000.1的解释中添加另一句话。 请确认正确的解释:

    1. PCN 中列出的原具有 NiPdAu 涂层的器件将以标准器件型号随 NiPdAu 或 Matte Sn 涂层一起发货。 具有最初 NiPdAAAg 涂层的产品将以标准器件型号随 NiPdAAAAg 或 Matte Sn 涂层一起发货。   带有 G4后缀的器件仅为 NiPdAu 涂层。

    2. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAu、NiPdAAAAAg 或 Matte Sn 一起发货。  带有 G4后缀的器件仅为 NiPdAu 涂层。

    3. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAAAg 或 Matte Sn 一起发货、只有带有 G4后缀的器件才会随 NiPdAu Finsih 发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、

    我已在内部转发了您的问题、以获得更权威的答案。 这是相当具体的、可能需要一两天的时间才能完全回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jasmine。 请参阅下面的答案。 红色答案

    您能否确认器件 TLV1702AIDGKR 当前是否具有 NiPdAu 或 NiPdAAAAg 终端涂层? NiPdAuAg

    哪个(NiPdAu 或 NiPdAAAg)始终是该器件的终端涂层? NiPdAuAg

    2022年8月12日之后、该器件将以(Matte Sn 或 NiPdAu)、(Matte Sn 或 NiPdAAg)或(Matte Sn 或 NiPdAu 或 NiPdAAAg)发货?  Matte Sn 或 NiPdAu 或 NiPdAAAg

    此外、您能否澄清以下哪项陈述是 PCN 20220512000.1的正确解释?

    2. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAu、NiPdAAAAAg 或 Matte Sn 一起发货。  这是正确的解释。