This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:将 Rshunt (负极)与 GND1相连的原因

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121677/amc1302-reason-for-connecting-rshunt-negative-with-gnd1

器件型号:AMC1302

您好!

我正在尝试实现一个交流电流传感器、该传感器具有可变频率、最高可达250KHz (分流电阻器位于高侧)。 为此、我将 AMC1302用作隔离放大 器、然后使用差分放大器将差分输出转换为单端信号、然后模数转换器(ADC)可以将其数字化。

数据表中提到、"通过硬短路或电阻路径将高侧接地(GND1)连接到 INN。 需要在 INN 和 GND1之间使用直流电流路径来定义输入共模电压。 请勿超过建议运行条件表中指定的输入共模范围。 为了获得最佳精度、请将接地连接布线为单独的布线、该布线直接连接到分流电阻器、而不是在器件的输入端将 GND1短接至 INN。"

是否需要在 GND1和 INN 之间建立连接? 我将为 VDD1和 GND1使用专用+5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveed、

    这种连接并非绝对必要、但建议确保输入保持在共模输入范围内。 INP 也可以连接到 GND1。