This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2133:INA2133U 的失调电压和输出电压精度如何

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121462/ina2133-what-is-the-accuracy-of-offset-voltage-and-output-voltage-of-ina2133u

器件型号:INA2133

尊敬的专家:

您能告诉我 INA2133U 的失调电压和输出电压的精度是多少、 我应该如何测量它?

提前感谢您!

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    INA2133的偏移电压被指定为"RTO"、这意味着"以输出为基准"。 因此、您将在 INA2133的输出端看到指定的失调电压。 另见脚注(1)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    如 Kai 所示、由于内部增益是固定的、因此 RTO 中的 Vos 已发布在数据表中。 它通常被指定为 RTI、因为增益未定。  

    e2e.ti.com/.../INA1333-Vos-07272022.TSC

    如果您想重复数据表中的测试结果、则 Vos 测量值显示为在25°C 时仿真得出的值。 否则、应将电路配置为您将使用的电路、并根据测试配置获取 Vos 图。 它将略有不同、因为它是多个变量和温度的函数、如下所示。  

      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond