This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:稳定性问题

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114253/tl082-q1-stability-issues

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL082

尊敬的团队:

请根据客户提供的以下原理图帮助检查是否存在任何稳定性问题。C143=2.2uF

我们是否还有内部块原理图仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您的电路的相位裕度为0°、您的电路不稳定。 请参阅使用 TINA-TI 执行的相位稳定性分析的结果:

    e2e.ti.com/.../zoe_5F00_tl082.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "双反馈方法"可用于提供足够的相位超前并使电路稳定。 这是许多将保持稳定的类似电路之一:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请观看这一非常棒的 TI 稳定性培训视频系列:

    https://training.ti.com/node/1138805

    这里详细介绍了"双反馈方法"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您提供稳定性分析!

    嘿、Zoe、

    虽然 KAIS 方法将为您提供更多稳定性、但应注意的是、TL082的模型不一定能准确地模拟稳定性。 这是一个相当旧的模型。 仿真可能会让您闭合(在 Kais 仿真中有足够的余量)、但为了获得最确定的结果、我建议尽可能在工作台上进行测试。

    最棒的
    Jerry