This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:锁存模式

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127418/ina200-latch-mode

器件型号:INA200

大家好、团队、

根据第7页的数据表、当加电时复位为高电平时、CMPOUT 应该为高电平:

但根据图。 28 CMPOUT =从启动开始为低电平:

仿真还显示、即使复位=高电平、CMPOUT 在启动时也为低电平。

您能否确认仿真显示正确的行为、请回答?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    数据表报价是指比较器在上电时的行为、此时电源电压从0V 上升到5V。 在这种情况下、如果/RESET 为高电平、即使比较器输入低于阈值、比较器输出也会锁存为高电平。

    数据表波形是指上电后、电源电压稳定时的行为。 您的仿真可能也处于类似的工作条件下、而不是加电瞬态。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好、感谢您对上电的评论。 我对此进行了仿真、幸运的是仿真显示了您所描述的内容!

    谢谢、此致、

    Hans