主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
THS4551用于 ADS8900EVM-PDK 评估模块。
在用户指南的§5.2中、STK 的输入信号可以是差分10Vpp。
THS4551数据表显示、共模输入高电平通常为(V+)- 1.1V。
THS4551在 STK 中以5.3V 的电压供电、因此共模输入高电平为4.2V。
4.2V (THS4551共模输入高电平)< 5Vpeak (ADS8900EVM-PDK 输入信号)、为什么 THS4551输出信号不饱和?
谢谢
David