主题中讨论的其他器件:TLV9002、 TINA-TI、 OPA376
Ciao、
我刚刚根据 sboa247应用手册实现了20块 PCB、但使用了以下值(基于第1页的原理图):
IC = TLV9004IDR (SOIC-14)
V+= Vex = 3.3V
V-= 0V (GND)
VREF = 574.6mV
G = 434、65V/V
R11 = 93.1欧姆1%的电阻
R4=R2 = 20k Ω、1%的电阻
R2=R3 = 4.99k Ω 1%电阻
R8 =17.4 Ω 1%电阻
R5=R6=R7=R10 = 350 Ω-->应变计全桥
R9 = 23.2欧姆1%的电阻
TINA-TI 中仿真的电路(使用 TLV9002运算放大器)。 相反、TLV9004)工作正常。
我 的问题是惠斯通电桥的输入电压为零时的输出偏移。 在下面、您可以读取20个 PCB 中测得的"Vo - Vref"值(以毫伏为单位)
-387、6
-266、6
-249、6
-199.6
-141、6
-109,6
-107、6
-104、6
-64、6
-41、6
7、4.
20、4.
162、4.
179、4.
251、4.
445、4.
494、4.
529、4.
617,4.
710、4.
我的问题是:
- 您是否认为 TLV9004是此应用的错误组件?
- 在应用手册中、您 使用 TLV9002将增益设置为1001V/V、 在 sboa247应用手册中、您的输出失调电压误差有多大 ?
提前感谢您的帮助、
Marco