This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:设计审查

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131958/ina138-design-review

器件型号:INA138

大家好、

你好。 您能否帮助检查下面的客户原理图?

Vload 连接到动态负载并尝试1A、2A、0.5A、但 Vout 上没有电压。

Rsense 已更改为20m Ω 和100m OHM、R96更改为33k 和200k、但 Vout 上仍然没有电压。

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [引用 userid="510099" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1131958/ina138-design-review "] Vload 连接到动态负载并尝试1A、2A、0.5A,但输出电压上没有电压。

    "已尝试"是什么意思? 电流是否流经 PMOS?

    什么确切地意味着"输出电压上无电压"? PMOS 漏极无电压或 INA138输出端无电压?

    它是否适用于静态负载而不是动态负载?

    "动态负载"到底意味着什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    我同意 Kai 的问题、这些答案将有助于调试。  有任何东西加载输出。  由于该器件是电流输出、因此您需要确保输出端没有负载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Javier、

    收到客户的回复后、我会再回复您。

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin